This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:TMS320F2803x 的辅助电路

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8303EVM, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1104856/tms320f28034-auxiliary-circuitry-for-tms320f2803x

器件型号:TMS320F28034
主题中讨论的其他器件:DRV8303EVMTMS320F28035

您好!

我最近购买了 使用 TMS320F28035的开发板 DRV8303EVM、我对 MCU 周围的辅助电路有一些疑问:

-连接在引脚51和52之间的20MHz 陶瓷谐振器。 它的用途是什么?为什么它必须专门是20MHz 谐振器而不是其他频率?

-为什么 VSS-ADC 引脚(引脚21)通过电感器接地? 它能否直接接地?

ESD 抑制器是推荐 用于所有 ADC 输入引脚还是仅适用于某些信号? 在 EVM 中、它们仅将 ESD 抑制器(U7、U8)连接到16个引脚中的8个引脚。

原理图:  

/sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/171/DRV8303EVM_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20MHz 晶体为 Eh F2803x 器件提供时钟源。 这不是必需的、但比内部振荡器更精确。 数据表列出了可接受晶体输入频率的规格。

    这看起来是某种类型的噪声抑制器、我无法读取它、因此我无法确定。 我建议遵循数据表建议、这可能只是将 VSS 直接接地。

    一般而言、我建议对所有引脚使用。添加的电容会影响 ADC 读数、但此处添加的电容足够小、可以忽略不计。  

    此致、
    Cody