This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28334:需要链接器文件将 asm 代码下载到闪存、而不是 RAM。 请帮助。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28334, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1101464/tms320f28334-need-linker-file-to-download-asm-code-to-flash-and-not-ram-please-help

器件型号:TMS320F28334
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

嗨、大家好、我一段时间没来过这里。  

无论如何、我将使用 TMS320F28334启动一个新项目、我将在几天内收到一些芯片、因此我想我会再次启动并运行 CCS。

我在 iMac 上安装了最新的 CCS、所有 CCS 均安装良好、运行正常。

我使用 main.c 创建了一个新的空项目、并注意到默认情况下是将代码下载到 RAM。 RAM 仅为34k、闪存 MEM 为128k、因此我想从闪存 MEM 下载并运行我的代码。

几年前、我使用了 F28377D、默认情况下是将代码下载到闪存 MEM。 我使用这款最新的 CCS 进行了试用、创建了一个选择 F28377D 的新项目、并创建了闪存链接文件。

那么、有人能告诉我闪存 lnk 文件的位置、这样我就可以从闪存 MEM 下载和运行我的程序了。 噢、我有 XDS110、并且将下载到我的独立电路板。

谢谢、希望大家能尽快收看。

Pete  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pete、

    在 C2000Ware 中查看此处 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\device_support\F2833x\examples\flash_F28335\ 此示例中包含一个现有 RAM 示例、并将其设置为从闪存运行。  我还想看看 F2833x 技术讲座、因为它包含链接以从闪存运行的其他代码示例。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=Ae-QPe2n1irgj1a.Fw-zPA__jEBbtmC__LATEST

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew、很抱歉耽误您的回答。 我将对此进行检查。 祝你度过美好的一天!