This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:有关 F280025的一些问题

Guru**** 2558540 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1104550/tms320f280025-some-question-about-f280025

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280025C

尊敬的专家

我们使用 TMDSCNCD280025C EVM。

1、280025 DAC 用于比较器、DAC 功能是否具有单独的引脚输出? 例如、如果我想发送正弦波、可以从 DAC 引脚输出模拟正弦波;

2、在开发板、寄存器版本的过程中、控制两个 LED 灯的开发板、配置 GPIO31和 GPIO34、将这两个配置置于 void setup1GPIO (void)功能前面、例如、在配置 GPIO6 (如下所示)后、GPIO31可以正常翻转。 GPIO34无法正常工作;void setup1GPIO(void):void setup1GPIO(void):void setup1GPIO(void):void setup1GPIO(void):void setup1GPIO(void):void setup1GPIO(void):void setup1GPIO

3.使用280025库函数版本的 GPIO 例程控制 LED1和 LED2。 只有 GPIO31对应的 LED 灯工作、但 GPIO34对应的 LED 灯不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    [~ userid="470630" URL"μ C/support/microriators/c2000-microset-group/C2000/f/c2000-microset-forum/1104550/tms320f280025-some question-about-about-f280025]1、280025 DAC 用于比较器、DAC 函数是否具有单独的引脚输出? 例如、如果我要发送正弦波、则可以从 DAC 引脚发出模拟正弦波;

    不幸的是、不是 CMPSS DAC 不会出现在引脚上。

    [~引脚 userid="470630" URL"/support/microriers/C2000-microriers-group/C2000/f/C2000-microriers-forum/1104550/tms320f280025-some question-about-about-f280025"]3. 使用280025库函数版本的 GPIO 例程控制 LED1和 LED2。 只有 GPIO31对应的 LED 灯工作、但 GPIO34对应的 LED 灯不工作。 [/报价]

    您能否确认 GPIO34的 GPBMUX1和 GPBMUX2都设置为0? 我建议您使用 driverlib GPIO 配置函数来设置 GPIO。