This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:查找从 TJA1044GT/3 (CAN 收发器)到 TMS320F28379D 的 R3/R4最大平均功率

Guru**** 2483615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1125331/tms320f28379d-to-find-the-max-r3-r4-average-power-from-tja1044gt-3-can-transceiver-to-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的支持团队:

我想知道  此原理图中的最大 R3/R4平均功率。 我们已将 TJA1044GT/3作为 用于连接 TMS320F28379D 的收发器。 请提供任何公式或方法、以在 原理图中找到 R3/R4中的最大平均功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平均 功耗 会因发送的数据和使用的波特率而异。 假设最坏的情况是100%高电平时间、那么简单的 V=I*R 应该起作用。如果您想尝试并假设要传输的数据、可以随意地将正占空比乘以百分比。

    我怀疑1/4W 电阻器过大、但可能不会过大。

    此致、
    Cody