This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:代码

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1125119/tms320f28335-code

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

你好。

客户询问您是否可以帮助他处理他的代码、您是否可以为他想要的代码创建或提供一个示例。

他希望使用 TMS320F28335在 GPIO 10上以20kHz 的频率创建一次中断代码。

C 代码、他将使用 CCS v9.3.0、Windows 10计算机。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    这是否意味着您需要 将 GPIO10配置为外部中断源的代码?

    或者、您想要配置一个定时器@20kHz 来生成一个中断?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    你好。 客户需要在 GPIO 10上创建每20Khz 发生一次的中断。 我找不到任何样片来满足他的请求。 可以帮帮我吗? 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我仍然无法理解这一要求。 我的理解是否正确? -配置20kHz 计时器以在 ISR 中生成中断并切换 GPIO10?

    C2000ware 包含有关 cputimer 中断的示例- example_2833xCpuTimer.c、可用作参考。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    你好。 是的、您是对的? 是否有任何可用的 c 代码? 请提供建议。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用  Example_2833xCpuTimer 示例来配置计时器中断。 在本示例中、我们只在 ISR 中递增计数器。 您可以对其进行更新以切换 GPIO。 有关如何配置和切换 GPIO 的示例代码、 可以使用示例 Example_2833xGpioToggle

    此致、

    Veena