This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:CBC 配置问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1117048/tms320f280025-cbc-configuration-problems

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好,团队

芯片280025的 CBC 功能不能被触发。 寄存器配置应该有问题、但找不到具体的问题。

此致

James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否查看过我们的 CBC 示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速回复。

    我已将其传达给我的客户

    祝你度过美好的一天!

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f28002x\examples\ePWM

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我可以再问一个问题吗? 28034被移植到280039。 eQEP 的配置问题已经被确定为寄存器的配置问题。 ABZ 编码器具有输出信号、但配置无法检测到信号。 以下是我的配置代码。 它已经被调试了几天了,请帮我,非常感谢!

    EALLOW;
    (* EQepRegs).QEPCTL.ALL = 0;
    (* EQepRegs).QDECCTL.ALL = 0;
    (* EQepRegs).QEPCTL.bit.PCRM = 1;//位置计数器复位到最大位置
    (* EQepRegs).QEPCTL.bit.QPEN = 1;//eQEP 位置计数器被启用
    (* EQepRegs).QEPCTL.bit.QCLM = 0;//eQEP 捕捉锁存模式
    (* EQepRegs).QEPCTL.bit.IEL = 1;//在索引信号的上升沿锁存位置计数器

    (* EQepRegs).QPOSCTL.ALL = 0;

    (* EQepRegs).QCAPCTL.ALL = 0;
    (* EQepRegs).QCAPCTL.bit.CCPS = 2;// CAP时钟周期为DSP _CLK/(2^2) 3->2
    (* EQepRegs).QCAPCTL.bit.UPP=0;
    (* EQepRegs).QCAPCTL.bit.CEN = 1;// 1->0
    (* EQepRegs).QPOSCNT = 0;
    (* EQepRegs).QPOSMAX = 0xFFFFFFFF;

    (* EQepRegs).QEINT.ALL = 0;
    (* EQepRegs).QCLR.ALL = 0x0FFF;//清除中断标志

    (* EQepRegs).QCTMR = 0;
    (* EQepRegs).QEPSTS.bit.COEF = 0;
    (* EQepRegs).QEPSTS.bit.CDEF = 0;
    EDIS;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们一定可以帮助您解决这个问题!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我联系我们的 eQEP 专家。 上面的代码是针对 F28034还是针对 F28003x?