This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:具有 Code Composer Studio 的 C2000编译器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1123832/tms320f280021-c2000-compiler-with-code-composer-studio

器件型号:TMS320F280021
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我在编写一个方案时遇到一些困难。 请有人帮助我完成基本程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nijas、

    您能否提供有关您尝试执行的操作的更多说明? 没有足够的信息来调试任何内容。 我建议查看 C2000 Academy (https://dev.ti.com/tirex/global?id=c2000Academy)、了解有关我们的器件以及将 CCS 与 C2000结合使用的更多基础信息

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与我分享用于切换特定引脚的示例代码...

    请附上刷写过程。示例代码在我的身边、但仍面临刷写错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nijas、

    切换 LED 的示例代码位于 C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f28002x\examples\led

    它还具有基于闪存的工程构建、您可以使用该构建将代码刷写到器件中。  

    C2000 Academy 中也对该示例进行了全面的说明

    此致、

    Peter