请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好!
尝试重建项目时出现以下错误:"error #121 return value tyoe does not match function type"(错误#121返回值拼写错误与函数类型不匹配)。
该项目在我的旧计算机上工作、因此它应该是 Code Composer Studio 配置的问题。
以下 Thread 描述了 erad.h 中完全相同功能的相同问题、并修复了我使用的较新 C2000 Ware 4.0的此问题。
所以我猜固定版本会给我带来问题。
我使用的是 C2000 Ware 4.0版
我为新计算机从 CCS 11改为 CCS12。
我使用的是编译器版本 TI v21.6.0.LTS。