This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:用于 USB 的 GPIO42和 GPIO43

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1125178/tms320f28377d-gpio42-and-gpio43-for-usb

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28379D

你好。

我正在尝试使用 USB 端口(GPIO42、GPIO43)将数据保存到 USB 记忆棒中。


1) 1)如何配置 GPIO 多路复用器?

我发现了一个类似的问题。 但链接不会打开。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/890943/tms320f28377s-gpio42-and-gpio43-for-sci-a

我找到了一个示例程序。我可以设置这个吗? 
C:\ti\C2000Ware_1_00_05_00_Software\device_support\f2837xd\common\source\USB_hal.c


2) 2)这是我的程序(SCI-A)。 多路复用器位置值是多少?(对于 USB) 



3) 3)提供示例程序? 

谢谢!
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    请参阅下面 C2000WARE 安装目录中的"USB_EX7_HOST_msc"软件示例:

    C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\usb

    默认情况下、这可在 TMDSCNCD28379D 硬件上运行、并使用 J8连接器进行 USB 连接。

    最棒的

    Kevin