This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:?OUTPUTXBAR 来实现逻辑 OR 运算

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1124084/tms320f280049-using-the-outputxbar-to-achieve-the-operation-of-logical-or

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好、香榭丽舍

我正在向我的客户提出要求。

CMPSS1的两个比较器用于判断两种保护条件、这两个信号通过 OUTPUTXBAR 以实现逻辑 OR 运算 、是否可以实现以下目的?

//myOUTPUTXBAR0 initialization
    XBAR_setOutputLatchMode(XBAR_OUTPUT1, false);
    XBAR_invertOutputSignal(XBAR_OUTPUT1, false);

    //Mux-configuration
    XBAR_setOutputMuxConfig(XBAR_OUTPUT1, XBAR_OUT_MUX00_CMPSS1_CTRIPOUTH); //A2/B6/PGA1_OF
    XBAR_setOutputMuxConfig(XBAR_OUTPUT1, XBAR_OUT_MUX01_CMPSS1_CTRIPOUTL); //A3

    XBAR_enableOutputMux(XBAR_OUTPUT1,XBAR_MUX00);
    XBAR_enableOutputMux(XBAR_OUTPUT1,XBAR_MUX01);

    GPIO_setDirectionMode(24, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    GPIO_setPadConfig(24, GPIO_PIN_TYPE_STD);
//    GPIO_setQualificationMode(24, GPIO_QUAL_ASYNC);// No Qualified
    GPIO_setPinConfig(GPIO_24_OUTPUTXBAR1);

因为我看到以下这句话:

X-BAR 允许选择单个信号或最多32个信号的逻辑 OR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与我们的 XBAR 专家 Luke Jones 交流。 如果问题是您能否回答两个信号、答案是"是"、因为它们位于不同的多路复用器(图左侧由0-31标识的不同多路复用器)上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴、您好!

    是的、这是可以实现的。 在 SysConfig 中、只需在 Output XBAR 菜单中检查您打算使用的每个多路复用器、多路复用器的输出将逻辑或组合在一起。 这等效于在 OUTPUTxMUXENABLE 寄存器中为所选多路复用器设置相应的位(XBAR_enableOutputMux 函数实现了这一点)、如图9-4所示。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴、如果您有任何疑问、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    问题迎刃而解、非常感谢您在此提供的亲切帮助!