This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F:电机未与 FAST 估算器一起运行

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1124868/tms320f28062f-motor-not-running-with-fast-estimator

器件型号:TMS320F28062F

您好 TI:

     我使用 TI 官方的无位置算术库来驱动电机。 实际效果是电机不运行。 估算器输出的角度值始终为0。 但是、我实际上启用了强制角。
    我认为这是因为强制角不输出、SVPWM 的三相占空比不会改变、电机不会启动。 是否有任何方法可以帮助我检查电机运行的内部原因?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 TI EVM 套件? 哪一个? 或您自己的电路板? 您是否检查并确保电机的电流和电压信号良好? 如果您使用的是自己的电路板、您可以尝试使用 lab01b 和 lab01c 来验证硬件?