This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:有关 F2838x CM EtherCAT 从站文件的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1122265/tms320f28388d-questions-about-f2838x-cm-ethercat-slave-files

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

在 TI\c2000ware\C2000Ware_4_01_00_00\libraries\communications\EtherCAT\f2838x\examples 下调试 f2838x_cm_cia402_solution 工程。

根据相应的文档、F2838x CM EtherCAT Slave.XML 文件是使用 SSC 工具生成的。

我使用 Altova XMLSpy 2013查看了 XML 文件的内容。

但为什么对象字典中的对象索引与 ET9300中 CiA402驱动器配置文件的对象索引值不同?

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学  

    我们将对此进行研究。  请在3-4天内回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    我是否可以要求了解此主题的进度?

    谢谢、此致

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学  

    如应用手册9300中所述、  

    如果按照 C2000ware 软件包中的 EtherCAT_Slave_Controller_User_Guide 执行适当的步骤、则在生成从站堆栈文件时、 所有 CiA402特定对象都可以在 cia402appl.h 文件中的结构 CiA402Objects 下定义

    谢谢。