主题中讨论的其他器件:SFRA
各位专家、您好!
我 指的是 ILPFCKIT 软件的用户指南 SPRUI55。 在第5.1节(第20页)中、提到了占空比变量 DutyA 用于在调试模式下设置占空比。 但对于增量构建选项1、在软件 中、ILPFC_ISR_wFRA ISR 函数会为该 DutyA 变量分配值、并由 SFRA 和 DutyA_DC 变量控制。 DutyA 不是用户控制的。
另一个观察结果是、PWM 模块启动占空比保持在50%是否有任何特定原因? 此外、当控制器从闪存模式独立引导时、会触发直流总线过压故障、从而导致软件在启动时使 PWM 输出跳闸、因为在启动期间 ADC 结果寄存器中会出现垃圾数据(通过向控制器提供外部电源可以观察到这一点) 部分)。 无法在独立模式下获取 PWM 输出。 在调试模式下、所有观察变量首次显示垃圾数据、然后在后续调试会话中、一切正常运行。 在所有情况下、观察到 LED 闪烁、证明在这两种模式下代码执行成功。 是否有任何具体原因或可能的问题解决方法?
谢谢、此致