This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:将 DAC TLV5619与 f28379d 控制卡配合使用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV5619, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1124394/tms320f28379d-using-the-dac-tlv5619-with-f28379d-control-card

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TLV5619C2000WARE

  TLV5619的数据表 显示它与 TMS320兼容、是否有有关如何将外部 DAC 与 TMS320R28379D 微控制器配合使用的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj、

    TLV5619通常是指其 DS 中的所有 TMS320类器件、但我认为您可以从 C2000Ware C 中的 EMIF 示例之一开始:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\EMIF、并修改它以与 TLV5619通信。  您应该能够使用将强制 C2000的 CS 线路按需要激活的地址范围。

    最棒的

    Matthew