This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:CLB 的最大时钟频率。

Guru**** 2220740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1124113/tms320f280039c-the-maximum-clock-frequency-of-clb

器件型号:TMS320F280039C

您好、查姆斯、

F28003x 器件的最大系统时钟频率为120MHz。

我想知道最大 CLB 时钟频率、是100MHz 还是120MHz?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    该器件的 CLB 由运行频率为120MHz 的外设 SYSCLK 计时。 您可以参阅 TRM 的表3-7、了解器件上不同系统和外设的时钟源列表。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在 F2838x 器件中、当 CLB 时钟频率高于100MHz (例如:150MHz)时、必须启用管道模式。

    在 F28003x 器件中、您是否意味着 CLB 可以在120MHz 时由 PERx.SYSCLK 计时、无需其他设置?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    没错。 F2838x 的 CLB 时钟由 CPU 时钟分频、因此 CLB 仅在100MHz 下运行、流水线可支持高达150MHz 的频率。 F28003x 直接计时为120MHz。

    此致、

    Peter