This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:电压偏移故障

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C, C2000WARE, BOOSTXL-DRV8323RS, DAC128S085EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1124364/launchxl-f280025c-voltage-offset-fault

器件型号:LAUNCHXL-F280025C
主题中讨论的其他器件: C2000WAREBOOSTXL-DRV8323RSDAC128S085EVM

您好!

我们将使用 BLDC 以及 C2000Ware 4.01.00.00和 MotorControl SDK 4.00.00.00运行 LAUNCHXL-F280025C + BOOSTXL-DRV8323RS

在"universal_motorcontrol_lab_f28002x"项目中运行1级时、我们会遇到电压偏移故障。  不确定这是如何发生 的、因为1级甚至没有连接电机、所有东西都是"库存"的、除了文档中将两个板设置在一起所需的步骤之外、没有直接进行任何修改。

请参阅以下偏移和故障数据。  ADC 电压值为20秒。  根据我的理解、它们应该接近于零、我认为这是引发故障的原因?  有趣的是、当我手动清除误差并强制系统运行 ADC 电压值时、值变为~零。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看实验室指南并按照该指南连接套件。 确保 LAUNCHXL-F280025C 上的相关开关设置正确、连接如下所示。 Universal Project and Lab User's Guide (通用项目和实验室用户指南): https://www.ti.com/lit/spruj26

     

    •有关 BOOSTXL-DRV8323RS 的更多详细信息、请参阅 EVM 用户指南。

    •确保按照以下说明完成以下项目、然后连接 BOOSTXLDRV8323RS

    连接到 LAUNCHXL-F280025C 的 J1/J3和 J4/J2、如图2-7所示。

    –使用47nF 电容器组装 C9、C10和 C11。

    –将 LAUNCHXL-F280025C90的 J3-29和 J3-30弯曲、使其不连接到

    BOOSTXL-DRV8323RS、如图2-5所示。

    –如果使用 DAC128S085EVM 板、则将 LAUNCHXL-F280025C 的 J5-42弯曲90度以避免弯曲

    将该引脚连接到 DAC128S085EVM 板。 此 EVM 板仅用于调试目的

    以监控各种软件变量。

    –使用跳线将 LAUNCHXL-F280025C 的 J3-29连接到 BOOSTXL-DRV8323RS 的 J3-11

    如果需要在 BOOSTXL-DRV8323RS 上使用电位器功能来设置

    参考速度。

     

    请确保开关设置正确、如实验指南 中所示、如下所示、尤其是 S2。

    • 在电源的 JP1、JP2、JP3和 J101上安装跳线并调试 JTAG。 和 JP8上的跳线、用于 DAC128S 板的电源(如果使用)。
    • 对于 S2、将 SEL1 (左)开关向上(1)放置、将 GPIO28和 GPIO29连接到 BoosterPack 连接器、并将 SEL2 (右)开关向上(1)放置、将 GPIO16和 GPIO17输出到 XDS110调试器的虚拟 COM 端口。
    • 对于 S3、将 SEL1 (左)开关向下拉至将 GPIO24拉至逻辑0、将 SEL2 (右)开关向上拉至将 GPIO32拉至逻辑1、以使 F280025C 进入等待引导模式、从而降低连接问题或先前加载的代码执行的风险。
    • 对于 S4、将 S4设置为关(开)、如果在项目属性中设置了预定义符号"CMD_CAN_EN"、则 GPIO32和 GPIO33会路由到 CAN 收发器和 J14 CAN 接口。
    • 对于 S5、将 SEL1 (左)开关向下放置以将 GPIO44/37/43路由到 J12上编码器接口的 eQEP1、并将 SEL2 (右)开关向下放置以将 GPIO14/25/2/26路由到 J13上霍尔传感器接口的 eQEP2。

    您可以查看以下链接、这些链接与您的问题类似。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1111505/tms320f280025c-sdk_4-universal_lab-offsets-look-wrong/4121504#4121504

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1099773/drv8343s-q1evm-f280025-with-drv8343s-sample-project-for-sensorless-bldc-motor-control-most-suitable-foc-or-trapezodal-algrathrm/4147499#4147499