This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:使用 EPWM1作为 EPWM2的从器件进行相移

Guru**** 2749185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1124363/tms320f28069m-using-epwm1-as-slave-to-epwm2-for-phase-shift

器件型号:TMS320F28069M

我已修改示例_2806xEPwmUpDownAQ.c、其中 EPWM1和 EPWM2的相移。

显然 、我更改的表达式 在"Expressions"选项卡中。


当我将 EPWM1作为 主器件 、将 EPWM2作为从器件时、它可以正常工作。

EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO;  和 EPwm2Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_SYNC_IN;

但它不能以相反的顺序工作。

我要更改从器件和主器件顺序的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 ePWM 专家是 OOO、我们将在明天回来讨论这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="529698" URL"~/support/microriers/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microriers-forum/1124363/tms320f28069m-using-epwm1-as 从器件到 epwm2-for-phase–shift "]

    但它不能以相反的顺序工作。

    我要更改从器件和主器件顺序的位置

    [/报价]

    无法更改同步脉冲传播的顺序。 请参阅《技术参考手册》中的同步链图。

    此致、

    Marlyn