This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:FPU 相关 LIB 库之间有何差异?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1124403/tms320f28374s-what-are-the-differences-between-fpu-related-lib-libraries

器件型号:TMS320F28374S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

在寻找 FPU 例程时、我找到了其他 FPUlib 库、并想知道要使用哪个库?

1.C2000Ware_4_01_00_00\libraries\math\FPUfastrts\c28\lib\rts2800_fpu32_fast_fincre_eabi.lib

2.C2000Ware_4_01_00_00\libraries\DSP\FPU\c28\lib\C28x_FPU_DSP_library_eabi.lib

3.ccs\tools\compiler\ti-cgt-C2000-20.12.0.sts\lib\rts2800_fpu32_eabi.lib

我已经看到很多答案 、使用列出的 LIB 文件1和3、并配置为1优先、3最后。

但是、C28x_Fpu_DSP_library_eabi.lib 有什么作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    C28x_FPU_DSP_Library_eabi.lib 是 单精度 EABI FPU DSP 库。 它提供 了一系列优化的例程、这些例程是为了   充分利用硬件而实现的
    加速计算时间的加速器。  

    您可以参阅《FPU DSP 软件库用户指南》的第5章、网址为 \libraries\DSP\FPU\c28\docs 以获取此库支持的例程列表。

    此致

    Siddharth