This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:过流跳闸或 VBus 不平衡跳闸、高功率应用

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1123587/tmdscncd28379d-overcurrent-trip-or-vbus-imbalance-trips-high-power-application

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:SFRA、 TIDM-1000

早上好、

我们目前正在尝试将 TMDSCNXX 芯片扩展到比评估板更高的功率。 确切地说是40KW。  

我们希望使用三相功率 Vienna 校正作为电容器充电电源(非常非线性)的前端。  

我们的设计以评估板为基础、将组件扩展到更高的功率等效产品。  

目前、当我们运行构建4时、系统会校正几秒钟(通过"ok"校正)、然后发生以下两种情况之一:

过流跳闸

VBUS 不平衡跳闸。  

由于电容器上的电压确实会跳转并且不平衡、因此 VBus 不平衡跳闸是准确的。  

我认为过流跳闸是电流读数不正确的症状、尽管从霍尔效应传感器流出的电流(已滤波)看起来是准确的。  

我们尝试使用 SFRA 来纠正总线不平衡、但无法使其连接。  

我们并行运行 EVAL 板、这似乎可以处理相同的信号(当然可以扩展到更高的功率)。  

我的问题是:过流跳闸指示什么? 分流电阻器上的过流是否超出了霍尔效应?  

这是否会导致 Vbus 不平衡跳变?  

连接和使用 SFRA 的步骤是什么? 我的技术人员无法从文献中看出这一点、SFRA 在这种情况下是否有帮助? 我们甚至无法使 SFRA 在评估板上正常工作。  

我知道这可能不足以真正诊断问题、因此我将经常检查以保持讨论。 如果这起作用、这可能是高数量。  

谢谢! 请注意水冷却和大电感器!

   

Chris  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您在设计系统时似乎遇到了多个问题。 您可以在 https://www.ti.com/tool/TIDM-1000中参考该参考设计

    希望它对您有所帮助。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Qing、我非常了解 TIDM-1000模块、因为它是我们设计的基础。 我专门问什么会产生过流故障。

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    如果在示波器上观察到实际的 OC、您可能需要检查电源电路的运行情况以找出原因;如果是起雾器、您可能需要检查 ADC 调节电路上的信号以查看是否存在任何意外干扰; 如果可以、您还可以将仿真器/调试器保持连接到控制板 MCU、并使用表达式窗口检查 ADC 值以查看其是否确实超出保护阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qing、  

    我们已根据参考设计设置 MCU 卡上的所有开关和跳线。  但我们无法连接软件频率响应分析器(SFRA)。  我们可以刷写 MCU 卡并通过 Code Composer Studio 从 MCU 卡上的 A:J1 USB 连接监控图形、但 SFRA 看不到它。  

    我们是否缺少进行此连接所需的一些驱动程序?  如果没有此工具、我们就无法确定我们的产品是否能够运行。

    此外、您能否指定生成过流跳闸的是分流电阻器电流信号还是霍尔效应探针提供的信号?  

    谢谢、  

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我不清楚您的问题 :"您能否指定生成过流跳闸的是分流电阻器电流信号还是霍尔效应探针提供的信号? "您是否能够尝试我上次答复中的项目?

    无法连接 SFRA 时是否收到任何错误消息?  https://www.ti.com/lit/ug/tiducj0g/tiducj0g.pdf?ts=1659734024449 您能否将您使用的文件与参考设计中的文件进行比较、以查看是否有任何文件或设置不遵循?

    谢谢、

    Qing