主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
我正在尝试了解将代码下载到 DSP 的多个选项。 LaunchPad 使用 FTDI 芯片访问 JTAG 接口。 在电路板上、是否还有其他方法可用于下载代码而不是 FTDI 芯片? 查找相关文档的最佳位置是什么? 我正在尝试了解、如果未使用控制卡/ LaunchPad、将代码下载到 DSP 的方法是什么。
任何建议都将非常有帮助。
谢谢、
Aditya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试了解将代码下载到 DSP 的多个选项。 LaunchPad 使用 FTDI 芯片访问 JTAG 接口。 在电路板上、是否还有其他方法可用于下载代码而不是 FTDI 芯片? 查找相关文档的最佳位置是什么? 我正在尝试了解、如果未使用控制卡/ LaunchPad、将代码下载到 DSP 的方法是什么。
任何建议都将非常有帮助。
谢谢、
Aditya
Aditya、
如果您没有控制卡或 Launch Pad、则可以使用 XDS200调试探针并使用 CCS 闪存插件或 Uniflash (https://www.ti.com/tool/UNIFLASH)对闪存进行编程。
关于 launchpad 问题:我将请我们的 launchpad 专家帮助您解决您所请求的其他方案。
谢谢、此致、
Vamsi
您好、Vamsi、
非常感谢。 旧 的 Spectrum Digital XDS200 USB 仿真器是否也可以与最新的 CCI 或 Uniflash 配合使用? 我可以看到 TI 网站上的最新 XDS200来自 Blackhawk。
或者、Olimex TMS320-XDS100-V3 (USB XDS100 V3 JTAG 调试器)是否支持相同的功能?
我是否正确理解了在这种情况下、我不需要 DSP 板上的仿真器接口、 我只需一个 JTAG 接头即可连接到 DSP 的 JTAG 调试引脚?
谢谢、
Aditya
您好、Aditya、
[~ userid="446852" URL"/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1123659/tms320f28379d-download-flash-code-to-DSP/4168105#4168105"]我是否知道我不需要 DSP 上的仿真器接口 ?在这种情况下、我可以将 JTAG 接头连接到哪个 JTAG 板上? [/报价]
是的、没错。 器件数据表中有一个部分、介绍了常用的标准 JTAG 接头、即8.9.5仿真/JTAG。
[引用 userid="446852" URL"~/support/microcontrols/c2000-microcontrol-group/C2000/f/c2000-microcontrol-forume/1123659/tms320f28379d-download-flash-code-to-dsp"]是否有其他方法可以下载代码而不是板载 FTDI 芯片?当然、正如您提到的、外部 JTAG 调试探针是一个选项。 您也可以使用不同的通信外设(SCI、I2C、CAN 等)并具有引导加载程序、而不是通过 JTAG 接口进行编程。 请参阅器件 TRM 以了解器件上已支持的引导加载模式。
最棒的
Kevin