This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:周期时间延迟

Guru**** 2595905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1123453/tms320f28335-cycle-time-delay

器件型号:TMS320F28335

提供几个周期时间延迟(如纳秒)的正确方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以使用 CPU 计时器来创建延迟。 您还可以编写自己 的延迟函数、其中包含"nop"运算。  一条"nop"指令占用一个 CPU 周期。
     C2000Waere 示例(DSP2833x_examples.h)中还有一个函数"delay_US()"-它可以以微秒为单位提供延迟。

    此致

    Siddharth

    但是、为什么不能使用计时器来实现延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、将关闭该线程、

    此致

    Siddharth