This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:TMS320F28027F &放大器;DRV8301 FOC 示例

Guru**** 2561180 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, TMS320F28027F, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1123416/tms320f28027f-tms320f28027f-drv8301-foc-example

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其它部件:DRV8301MOTORWARE

大家好。

我有 TI 卡 、名为 TMS320F28027F 和 DRV8301、我需要有关控制 BLDC 电机的帮助。 有人可以帮帮我吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载并安装 Motorware、其中包含许多支持此套件的示例项目、并按照实验指南了解这些实验项目。

    MotorWare:http://www.ti.com/tool/motorware

     

    MotorWare 文件夹中的 InstaSPIN 实验室指南(instaspin_labs.pdf)如下所示

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

     

    MotorWare 文件夹中的此套件示例实验室如下所示

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8301_revB\f28x\f2802xF\projects\ccs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好。 感谢您的支持。 我将尽快尝试这个项目示例。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好。

    首先、我连接了 TMS320F28027F 和 DRV8301器件以及 BLDC 电机、如图所示:

    然后、我尝试与 InstaSPIN_F2802xF_universal 连接 、我检查器件管理器以及图片中所示的连接端口是什么、我无法对其进行操作。 我不理解这个问题。 在执行这些步骤之前、我是否应该在卡上加载代码? 我不知道如何解决这个问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看以下有关 JTAG 调试器连接的链接。

    C2000 MCU JTAG 连接调试(修订版 ahttps://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    请按照实验室用户指南在 CCS 中运行实验、看看会发生什么情况。 GUI 最好用于演示、而不是用于开发阶段。

    如果您没有机会查看研讨会材料、我认为这将有助于揭秘一些术语和架构。

    https://training.ti.com/c2000-mcu-device-workshops

    https://training.ti.com/c2000-motorcontrol-training-series

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,罗燕明。

    此致。