This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 读取 SPI EEPROM 上的地址时出现问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1123865/problems-reading-an-address-on-a-spi-eeprom

主题中讨论的其他器件:TMS320F28055

大家好、

我有关于 SPI EEPROM 的问题我的控制器是 TMS320F28055、

我在附录中描述了3个地址0x80、0x81和0x82的 EEPROM、我添加了相应的图片。 我始终会立即进行写入和读取、以确保​​EEPROM 中的值正确。 在图片中、您可以看到地址0x80的写入值合适、因为我可以直接读取它。因此、我的问题是、当我构建一个 Get 函数时、我希望再次从地址0x80读取值、以便进行测试 在 main 中、为了检查它、我突然得到了一个不同于我使用之前使用的相同函数读取的写入值的值。 我编写3个地址、并希望使用 Get 函数再次将其读出。 我可以像这样成功读取最后一个地址0x82。 这两个地址不起作用。 但是、如果我写2个地址、同时读两个地址、则始终只有最后一个地址有效。是否有人可以帮助我解决问题?

PS:在前3个映像中、地址会再次被直接写入和读取、以确保​​其中包含正确的值。它起作用。 
在第四张图片中、我想使用 get 函数再次读取3个地址、但即使我使用相同的读取函数、也失败了。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与您的 EEPROM 有更多的联系、而不是 C28x-SPI。 您的 SPI EEPROM 是否支持在一个命令帧中写入多个地址? 您是否关注写入命令结构。 您是否考虑了 EEPROM 写入时间?