This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:如何使用 SysConfig 软件为 F2806x 系列生成代码

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1123526/tms320f28065-how-to-use-sysconfig-software-to-generate-code-for-f2806x-family

器件型号:TMS320F28065
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARESysConfigcontrolSUITE

您好、论坛、

我对 F280x 微控制器非常陌生。 我在某处看到使用 TI 系统配置工具可以配置微控制器、但在其器件列表中找不到我的微控制器。 我检查了此软件支持的系列。 基于  此链接 、支持的系列包括:  

CC13xx、CC26xx、CC31xx、CC32xx、MSP432 MCU、 KeyStone 2 SoC、Sitara 处理器、DRAx、TDAx、TMS320F28x、 毫米波、Tiva ARMRegisteredMCU

显然、TMS320F28x (包括 F28065)受支持。现在我感到困惑、我不知道应该做什么。请帮我解决。

 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在 spracx3.pdf 文档中、支持的系列包括 :–F2807x、F2837xS、F2837xD–F28004x–F2838x–F28002x–F28003x。

    因此我无法使用它。很遗憾、我找不到器件的示例代码。此目录中只有几个示例:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\device_support\f2806x\examples\c28

    这还不够。例如、要配置外部时钟、没有示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamid、

    正确、SysConfig 仅与我们从 F2837x 开始的最新 C2000器件兼容。 器件支持文件夹中的示例代码数量有限、如您所说、其余代码您必须参阅器件的 TRM 以了解更多信息。 您是否希望使用 F2806x 器件的特定应用?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复。 我将执行 FOC 电机控制算法、但首先应该能够配置外设。  

    此致、

    哈米德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamid、

    对于终端应用、我们提供了显示适用于 F2806x 电机控制的示例代码的 controlSUITE。 在外设端、您可以使用在线提供的 F2806x 培训了解有关器件上外设和寄存器的更多信息(https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AYOk2wmjuIDZjTaFoACjrA__jEBbtmC__LATEST)

    此致、

    Peter