This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用多个 PWM 模块时出现 PWM 干扰

Guru**** 2124380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1123147/launchxl-f28379d-pwm-glitches-when-using-multiple-pwm-modules

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

大家好、

我使用 EPWM4A、EPWM5A 和 EPWM6A 在各种频率和占空比下生成独立的 PWM 信号。 出于某种原因、当我修改一个模块的 PWM 占空比时、其他模块会闪烁和抖动。 例如、如果我更改 EPWM4A 的占空比、我会注意到 EPWM6A 上的小毛刺脉冲。 同样、在调整 EPWM6A 的占空比时、我注意到 EPWM4A 上出现毛刺和闪烁。

是否有任何关于这种情况发生的想法? 我需要 PWM 保持稳定! 我尝试使用不同的同步源进行实验、但我没有找到任何解决方案。

我希望有人能帮我。

谢谢、

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    您是否链接了不同 ePWM 模块的比较值? 您能否分享您的 EPWM4A、5A 和6A 初始化信息?  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    void EPWM_init(){
    EPWM_setClockPrescaler(myEPWM4_BASE, EPWM_CLOCK_DIVIDER_1, EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_2);
    EPWM_setTimeBasePeriod(myEPWM4_BASE, 0);
    EPWM_setTimeBaseCounter(myEPWM4_BASE, 0);
    EPWM_setTimeBaseCounterMode(myEPWM4_BASE, EPWM_COUNTER_MODE_STOP_FREEZE);
    EPWM_disablePhaseShiftLoad(myEPWM4_BASE);
    EPWM_setPhaseShift(myEPWM4_BASE, 0);
    EPWM_setCounterCompareValue(myEPWM4_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, 0);
    EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(myEPWM4_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
    EPWM_setCounterCompareValue(myEPWM4_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, 0);
    EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(myEPWM4_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM4_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM4_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM4_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM4_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM4_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM4_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM4_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM4_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM4_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM4_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    void SYNC_init(){
    SysCtl_setSyncOutputConfig(SYSCTL_SYNC_OUT_SRC_EPWM1SYNCOUT);
    // For EPWM1, the sync input is: SYSCTL_SYNC_IN_SRC_EXTSYNCIN1
    SysCtl_setSyncInputConfig(SYSCTL_SYNC_IN_EPWM4, SYSCTL_SYNC_IN_SRC_EPWM1SYNCOUT);
    SysCtl_setSyncInputConfig(SYSCTL_SYNC_IN_EPWM7, SYSCTL_SYNC_IN_SRC_EPWM1SYNCOUT);
    SysCtl_setSyncInputConfig(SYSCTL_SYNC_IN_EPWM10, SYSCTL_SYNC_IN_SRC_EPWM1SYNCOUT);
    SysCtl_setSyncInputConfig(SYSCTL_SYNC_IN_ECAP1, SYSCTL_SYNC_IN_SRC_EPWM1SYNCOUT);
    SysCtl_setSyncInputConfig(SYSCTL_SYNC_IN_ECAP4, SYSCTL_SYNC_IN_SRC_EPWM1SYNCOUT);
    // SOCA
    SysCtl_enableExtADCSOCSource(0);
    // SOCB
    SysCtl_enableExtADCSOCSource(0);
    }
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是我如何调节占空比。

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    // Set PWM (EPWM4A) duty cycle
    // Arguments: the desired duty cycle as a decimal (0-1)
    // Outputs: none, but the PWM output will be affected.
    void apply_PWM4A(float duty){
    pwm4Signal.dutyValA = duty;
    //
    // Disable sync(Freeze clock to PWM as well)
    //
    SysCtl_disablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);
    //
    // Configuring ePWM module for desired frequency and duty
    //
    EPWM_configureSignal(myEPWM4_BASE, &pwm4Signal);
    // EPWM_configureSignal(myEPWM2_BASE, &pwmSignal);
    // EPWM_configureSignal(myEPWM3_BASE, &pwmSignal);
    //
    // ePWM4 SYNCO is generated on CTR=0
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您共享配置。 在您的应用中、您在哪里调用"Apply_PWM4A"函数? 一般来说、我不建议禁用 TBCLKSYNC、调用 configureSignal 函数、然后重新启用 TBCLKSYNC。 您所做的是冻结时基计数器的中间操作、然后根据通过 configureSignal 传递的值重置 EPWM、该值的变化不仅仅是占空比。 由于您已经启用了影子加载、我建议您仅更新'Apply_PWM4A'函数中的比较值、如下所示:

    Fullscreen
    1
    2
    EPWM_setCounterCompareValue(myEPWM4_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, 50);
    EPWM_setCounterCompareValue(myEPWM4_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, 100);
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    新的比较值将在下一次时基计数器等于零时生效。

    在初始化期间、还可以调用以下代码行:

    Fullscreen
    1
    EPWM_setSyncOutPulseMode(myEPWM4_BASE, EPWM_SYNC_OUT_PULSE_ON_COUNTER_ZERO);
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 这是有道理的、但我应该如何根据所需的占空比计算比较值?

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    [~ userid="524634" URL"/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forum/112347/launchxl-f28379d-PWM-glitchs-when 使用多个 PWM-modules/4166280#4166280"]如何根据所需占空比计算比较值[报价]

    以下视频(https://training.ti.com/c2000-enhanced-pulse-width-modulator-epwm-time-base-submodule)和本应用报告(C2000 ePWM 开发人员指南)对此进行了说明

    此致、

    Marlyn