This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:将目标为80引脚的项目转换为64引脚的项目

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1118472/tms320f280025c-convert-project-targeting-80-pin-to-64-pin

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好、专家:

我有一个目标为  TMS320F280025C (80引脚版本)的项目。 现在、我想将这个项目转换为目标 TMS320F280025C (64引脚版本)。 我的问题如下:

  1. 您能否详细说明一下我需要专门做些什么来完成此转换?
  2. 我使用 从我的项目目标80引脚版本生成的.out 文件来配置 TMS320F280025C (64引脚版本)芯片、到目前为止工作正常... 这是否意味着、只要没有引脚冲突、就可以使用从(80引脚)项目生成的.out 文件来配置64引脚芯片? 无需在80引脚项目中进行任何更改即可为64引脚重新生成.out?

谢谢、

昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、您好!

    感谢您访问 E2E 论坛。 为了更好地帮助您、您当前在项目中使用了哪些工具? 您使用的是基于 SysConfig 的项目还是纯粹的 DriverLib 项目? 由于您是在同一个系列中进行迁移、因此通常不需要转换太多内容。 您将需要确保不使用64引脚封装中未提供的任何引脚、尽管我们的 SysConfig 工具将自动检查这一点。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您的快速响应! 我使用的是 CCS 11.0。 我的项目纯粹是 DriverLib、但 可以根据需要转换为基于 SysConfig 的项目。 目前、所有使用的引脚 都采用64引脚封装。 在这种情况下、 为80引脚封装生成的.out 似乎 也可用于64引脚封装、但您能帮助确认吗?

    一般而言,如果有人希望将其项目目标 为80引脚封装转换为64引脚封装,是否有应用手册/指导说明他需要具体做什么?

    谢谢、

    昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、您好!

    感谢您提供信息。 对于您的项目、我们强烈建议将 SysConfig 用于您的器件配置、因为内置的许多自动操作可能有助于检测代码中的潜在冲突或错误。 您可以查看此 视频系列(https://training.ti.com/sysconfig-development-tool-c2000-real-time-mcus)或我们 的 C2000 Academy (https://dev.ti.com/tirex/global?id=c2000Academy)以了解有关此内容的更多信息。

    对于.out 文件、强烈建议为64引脚封装重建项目、尤其是在存储器大小存在差异的情况下。 我们在不同器件系列之间提供了迁移指南(ti.com/.../sprack2)、这可能有所帮助、但对于同一系列中的器件、没有此类文档。

    我们计划在不久的将来发布分步迁移视频、其中介绍了如何使用 SysConfig 迁移器件。 我在这个另一个主题中概述了大致步骤(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1113878/launchxl-f280039c-tidm_02002-with-dsp-tms320f28004x-migrating-to-tms320f280039c/4139753#4139753)

    如果您有任何其他问题、请告诉我

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、您好!

    对此进行了任何更新? 我们发布了 SysConfig 迁移视频、其中详细介绍了如何使用 SysConfig 更高效地切换器件。 可在以下位置找到:

    https://training.ti.com/c2000-sysconfig-migrate-c2000-devices-under-10-minutes

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢 您向我介绍 SysConfig 迁移视频。

    您还提到了"对于.out 文件、强烈建议为64引脚封装重建项目、尤其是在存储器大小存在差异的情况下"。 280025 80引脚和64引脚封装之间是否存在存储器大小差异? 如果有这种差异、 是否在任何280025文档中都提到过? 如果没有这种区别、是否意味着我们可以直接使用为80引脚封装生成的.out 来配置 64引脚芯片?

    再次感谢、

    昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、您好!

    TMS320F28002x 数据表中会提到任何闪存大小差异。 由于您使用的是同一个 TMS320F280025C 器件、因此您应该能够使用相同的.out 文件、因为两个引脚封装之间的存储器大小相同。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    由于您确认 64引脚封装和80引脚封装 f 280025可以使用完全相同的.out 文件、因此此问题已解决、并且可以关闭案例。

    谢谢、

    昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、您好!

    感谢您与我确认、如果您有任何其他问题、请联系我们!

    此致、

    Peter