This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:Tms320f28374s 启动异常

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1119507/tms320f28374s-tms320f28374s-startup-abnormal

器件型号:TMS320F28374S

尊敬的专家

很抱歉耽误你的回答、原来的问题是 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1105330/tms320f28374s-tms320f28374s-startup-abnormal-problem-analysis-report?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A470630#

问题描述

1.RF 项目10模块直流控制板的测试调试发现部分 DSP 启动时间不同、单个模块启动电源充电、然后重新接通电源、并且需要长时间 DSP 工作。

第二、问题分析

为了解决 DSP 启动问题、项目团队分析了三个方面:

信号的外部晶体振荡器;

与 DSP 外部晶体振荡器输出的正常启动和异常启动相比、晶体振荡器的输出没有不同

DSP 上 DSP 的电序列;

DSP 上的电气序列如图2所示。 1个通道为3.3vc、2个通道为1.2vc、3个通道为振动输出。 时间序列是外部设置3.3V 首次功率、内核在功率之后1.2V、与不同的模块相比、时间一致、没有明显的差异。

DSP 复位信号序列如图3所示。 2通道是复位信号、是内核1.2V 电源信号的3通道。 当1.2V 上的电压大约为136ms 时、复位信号为高电平。 比较不同的差分模块、复位信号也不会不同。

  这是20220720的回复:

 1 μ s 您、说 同一 电路板上多次上电的启动时间不同、还是说 两个(或更多)电路板上的启动时间不同、即使设计相同?

 

  A: 同一 电路板上多次上电的启动时间不同。

 

  2 μ s、上述3个点为真、但启动时间仍然存在差异。 是这样吗?

 

  A:是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不清楚您是如何测量启动时间的。 请澄清。 提供清晰的示波器捕获、并清楚地说明使用哪个信号来测量该信号以及该信号是如何生成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareesh

    每位客户说他们通过 GPIO 控制 LED 驱动器来测量启动时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 您能否提供清晰显示以下四个信号的示波器捕获:3.3V、1.2V、-XRS、GPIO? 请确保4个通道不相互重叠、图像分辨率良好。
    2. 在 GPIO 引脚切换至-XRS 变为无效状态时、看到的最大偏差是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareeesh

    正常

    CH1:3.3V;CH2:1.2V;CH3:GPIO;CH4:XRS

    异常:CH1:3.3V;CH2:1.2V;CH3:GPIO;CH4:XRS;

    您可以看到红线的切换速度很慢。

     

    1、28374芯片的启动速度慢。 正常启动时间为3-5秒、缓慢启动需要1-3分钟。

    2.慢速芯片可以在用热风枪轻轻吹扫 DSP 后正常启动、但5分钟后无法启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器屏幕截图的图像质量非常差。 我很难阅读它们。  

    你说 CH4是-XRS。 我可以看到垂直刻度是1V/分频、但在未激活时、引脚似乎没有上升到3.3V。 您可能使用的是10x 探头。

    [引用 userid="470630" URL"~/support/microcontrollers/C2000-microcontrollers-group/C2000/f/C2000-microcontrollers-forum/1119507/tms320f28374s-tms320f28374s-startup 异常/4165575#4165575"]正常启动时间为3-5秒、缓慢启动需要1-3分钟[引用]。

    这些根本不是实际的启动时间。  

    您的电路板上似乎存在一些硬件问题。 很抱歉、我无法为您提供帮助。