主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
大家好、我一直在使用InstaSPIN-FOC、Launchxl-28069m 和 boostxl-drv801运行一个小型电机(Amazon.com:HobbyStar 550无刷无传感器电机、4极、4300KV、5.0mm 轴、用于1/10的 RC 短道卡车:玩具和游戏)。 目前我正在运行项目2a、这是我尝试运行的第一个项目。 我尚未编辑 user.h、我只是在 Code Composer Studio 中编译该工程、将其复制到 Universal GUI 文件夹、并将其重命名为 appProgram.out、然后运行通用 GUI 可执行文件。 我能够识别和运行电机;但是、有一些事情不符合我的预期。
1. InstaSPIN 电机 id 未计算电机数据表给出的 Rs 值。 预期值为0.06欧姆、InstaSPIN 计算值约为0.026欧姆、如下面的屏幕截图所示:
2.电机识别完成后,我再次按下 RUN,并尝试将参考速度和最大加速度分别设置为100和200至5000和1000。 电机不是平稳运行、而是以停止和启动的方式旋转、并且无法达到参考速度。
请随时向我提出任何想法或建议、我很乐意回答您可能需要帮助解决此问题的任何其他问题。 谢谢!