This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:三级转换器直流平衡技术

Guru**** 2588495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1122849/tms320f28379d-three-level-converter-dc-balancing-technique

器件型号:TMS320F28379D

我在中佛罗里达大学使用三级有源中性点钳位 PWM 逆变器。 我使用 Simulink 作为 DSP 的编程平台。 三相逆变器每相具有四个内部开关和两个外部开关。  内部开关的开关频率已设置为高电平(50kHz)。  外部开关的开关频率已设置为低电平(1kHz)。  需要平衡电容器两端的电压(+VDC 至 N 和 N 至–VDC)。 我正在寻找一种直流平衡技术。  

1.我是否会设计一个与三相调制信号相加的偏移值来平衡直流电? 您能建议一个好的参考吗?

2.是否有任何选项可将偏移添加到 DSP 中的 ePWM 开关信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加电压平衡控制环路。 需要将该控制环路的输出添加到3ph 电流控制器输出。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shamim 的有用建议。 在 ePWM 中、我们可以为同步添加相位偏移实时。 我们能否在 PWM 开关信号上添加任何直流偏置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、您不能这样做