This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:是否可以使用电缆适配器来连接板(打印机端口至 USB)

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1121166/tms320f2812-is-it-possible-to-use-a-cable-adaptor-to-connect-a-board-printer-port-to-usb

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件:MAX232

你(们)好 我想知道是否可以将 eZdsp 电路板连接到打印机端口并连接到 USB 连接? 例如、使用适配器。

 

主板->打印机端口电缆->打印机端口电缆/USB 适配器->笔记本电脑上的 USB 连接

 

我将使用几个不同版本的 CCS (2.21和3.1)以及不同的电路板/仿真器对此进行测试。 到目前为止、我一直未能使用此方法连接到电路板/仿真器。  这种方法是否起作用? 是否有需要更新的设置? 我是否需要更新电路板类型? 此笔记本电脑没有打印机端口、这就是我尝试使用适配器的原因。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们这方面的专家目前已在本周外出。 您是否有任何其它打印机端口设备可用于检查适配器以确保适配器正常工作?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将看到是否有另一台机器可用于验证适配器本身是否正常工作。 但是、我怀疑适配器本身是否正常、因为我插入 USB 时机器检测到新硬件。 我还找到了这个相关主题。 这可能是解决方案吗?  (+) TMS320F2812并行端口接口是否可以连接到 USB 端口转换器? ︎ 微控制器论坛- C2000微控制器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我没有任何其它打印机端口设备可以用来检查适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    很难说、因为我无法访问该硬件。 另一个需要注意的问题是、是否有任何驱动程序需要在您的计算机上安装/更新、具体取决于您使用的适配器。 否则、您可能需要实现另一个线程中提到的内容。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能更详细地解释另一个主题中的方法吗? 我不熟悉 MAX232、也不熟悉它到底如何连接到 eZdsp、USB 转换器等。我还看到了 MAX232的不同器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于 USB 并行端口适配器和相关驱动程序真正模仿原始并行端口的方式。 eZdsp 是在20多年前设计的、当时 USB 标准刚刚开始。  

    另一篇文章中的答案不正确、未解决原始问题。 MAX232是 RS232收发器。 它可以将 SCI 端口连接到其他 RS232兼容串行端口(在非常旧的 PC 中)或 USB-RS232转换器。 这不会解决您的问题。 CCS 不能通过 SCI 端口与 DSP 配合使用。 它只能通过 JTAG 端口工作。 对于 eZdsp、有一个 FPGA 将并行端口转换为 JTAG 信号、因此另一个帖子与您的情况完全无关。  

    Bottomline:eZdsp (以及运行在 PC 上的相关驱动程序)设计为仅与原始 PC 并行端口一起工作。 转换器会尽力仿真并行端口功能。 即使假设转换器的仿真与原始并行端口完全相同,驱动程序本身也是在 Windows 98时代编写的。 此处存在太多未知/兼容性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh。 感谢您的答复和澄清。