主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好、C2000变角、
您能否说明一份 TI 文档,介绍为 C2000目标配置 CSS 项目的“正确”方法?
例如, 在配置基于 C2K 项目/RAM 的项目时,并按照 C2000Ware 文件夹中的“F2837xD 固件开发包用户指南”(F2837xD_FRM_EX_UG.pdf)进行操作,似乎缺少闪存构建的附加步骤(调整)。
本用户指南与 TI 示例的配置方式之间也存在一些冲突:
- 输出格式:传统 COFF (用户指南) eabi (示例)
- 支持库:rts2800_fpu32.lib (用户指南) libc.a (示例)
- 常规/项目中的链接器命令文件:明确指定的空(用户指南)(示例)
- …μ A
任何提供"官方"指导或帮助的文件都非常欢迎!
谢谢!
最棒的
纪尧姆