This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:F28379D USB_FLASH_programmer

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1119418/launchxl-f28379d-f28379d-usb_flash_programmer

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

大家好、我正在尝试使用 LaunchPad XL TMS320F28379D 将 USB_FLASH_programmer 与 F28379D 配合使用。

我已将 Launch Pad 连接到 PC、将引导选择器开关设置为1并将 CTS 设置为0。 然后我重置硬件并打开 USB_flash_programmer。programmer.exe、输入命令"usb_flash_programr.exe F2837xD_usb_flash_kernels_cpu01.dat blinky_cpu01.dat"、

根据计算机应识别设备并指示驱动程序安装失败的假设、我们自行安装驱动程序。 但我的设备管理器无法识别 USB 设备、也没有提示安装驱动程序、只有与 XDS100V2关联的三个设备驱动程序。

我的操作可能导致此问题的原因是什么?

此致、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    您是否在 CCS 中连接了 MCU 并更新了引导模式。 ?

    您可以参阅中提供的说明 \utilities\flash_programmers\USB_flash_programmer\contents.txt 文件。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharthi,
    首先、感谢您的指导。
    我按照 contents.txt 文件中的说明、写入0xc5a 以引导选择地址0xc00并复位主芯片、

    但是、当我再次运行 usb_flash_programr.exe 软件时、我仍然无法使计算机有效地识别 USB 设备。
    我当前使用的命令包含:
    usb_flash_programr.exe -l

    usb_flash_programr.exe Loader_Test_Converted.dat

    usb_flash_programr.exe F2837xD_usb_flash_kernels_cpu01.dat blinky_cpu01.dat


    但没有出现任何识别结果。
    是因为我的程序不当、还是我需要执行其他操作才能实现预期结果。

    此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定问题可能出在哪。 我在控制卡上尝试过它。 尝试在 Launchpad 上运行并保持发布状态。

    此致

    Siddharth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待您的回答、谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,在尝试 Launchpad 后会让您知道。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在 Launchpad 上试用了它、并且面临相同的问题。   

    必须检查控制卡和 Launchpad w.r.t USB 之间的原理图中是否存在任何导致此问题的差异。

    此致

    Siddharth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我尝试使用 F28388D 控制卡的 USB_FLASH_programmer、如果我更改 USB 引脚配置和 CMD 文件中的引导 ROM 地址、我需要更改什么?2837xD 驱动程序是否可以继续使用?

    此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以继续使用相同的。 我想 USB 引脚不会在 Launchpad 上引出。

    此致

    Siddharth