This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:如何实现将平均电流和峰值电流相结合的电流模式控制- F28069M BOOSTXL-BUCKCONV

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BUCKCONV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1123050/tms320f28069m-how-to-implement-a-current-mode-control-combining-the-average-current-and-peak-current---f28069m-boostxl-buckconv

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-BUCKCONV

大家好、这是我第一次参加这个论坛。
我已经获取并测试了 F28069M BOOSTXL-BUCKCONV 套件、开环和闭环示例在该套件中都能正常工作。

现在我有以下问题:
我已通过平均电流 ADC 通道(CH2)修改电压 ADC 通道(CH1)、并作为 CMC 工作、
但我无法根据设置的电流使输出电压正常工作。

但是、我无法根据控制系统中设置的电流使输出电压正常工作。
(例如、如果控制跟随信号波形、输出电压开始下降、并且与输出电流失去一致性。)
我认为这是因为该控制仅考虑平均电流、而不是最大峰值电流。 如何将平均电流与峰值电流相结合、为控制系统生成最严格的基准输入值???