This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:支持三相 BLDC 和电力线通信

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1122959/tms320f280021-support-3-phase-bldc-and-power-line-communication

器件型号:TMS320F280021

您好专家、  

我的客户询问 C2K 是否可以同时支持三相 BLDC 和电力线 通信。在我对 PLC 的理解中、需要差分模拟输入。  

我看了一下 F28002x 只有单端 ADC、不能支持它吗? 请告诉我支持 PLC 和三相 BLDC 电机控制的最佳器件。

此致、NY   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于电机控制算法的复杂程度以及系统控制所需的 MIPS。 客户可能会尝试使用 F28003x、如果可能、F28003x 具有速度快得多的 CPU MIPS 和3个 ADC 模块。