This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:CAN 协议

Guru**** 2527620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1121464/tms320f280049-can-protocol

器件型号:TMS320F280049

大家好、

我想使用 CAN 协议将数据从微控制器发送到 PC。 我已经使用板载 XDS110调试器在 LaunchXL F280049C 电路板上尝试了 CCSWARE 中给出的示例。 这些示例运行正常。(CAN_EXTERNAL_Transmit)现在、我已经使用 TMS320F280049制作了定制板、并希望使用 XDS200调试器进行编程。 但相同的代码在定制电路板上无法正常工作(DSO 上无波形)。 那么、有人能告诉我、当我更改调试器时、我需要在代码中进行哪些更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的 LaunchXL F280049C 电路板是什么物理连接? 您与定制硬件建立了什么物理连接?

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、您好、感谢您的回复。 实际上、CAN 收发器端存在一个问题、已经解决了。 但我对这个问题也很好奇。 对于 Launchpad 编程、我使用的是连接到板载调试器 XDS 110的 micro-USB。 对于定制板、我使用的是调试器 XDS200的频谱数字。 那么、我的代码是否独立于调试器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sahil、是的、您的代码独立于调试器。 调试器在目标配置文件中选择、仅是用于将代码从 PC 加载到 C2000器件的硬件。 目标配置文件需要知道正在使用的硬件、例如、什么调试器以及它将在哪个器件上加载代码、它对正在构建或加载的实际代码没有任何影响。

    此致、
    Cody