This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:EtherCAT 自动极性检测(TX/RX)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1122054/tms320f28388d-ethercat-automatic-polarity-detection-tx-rx

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D

大家好、

我找不到这些信息。 我在 EtherCAT 上有两个从器件、以菊花链形式连接它们的正确方法应该是什么。

我看到一些设计从 TX 到 TX、一些从 TX 到 RX (这对我来说更有意义)。 您能否确认这两项工作正常?

我知道某些 EtherCAT 控制器(如 LAN9252)是智能的、可以检测哪一个是 TX、哪一个是 RX、因此无关紧要、但 F28388D 呢?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    您是否使用两个 TMDSCNCD28388D 板? 您可以通过以下方式进行连接:

    • F2838x 从器件1的端口0连接到 TwinCAT PC
    • F2838x 从器件1的端口1连接到 F2838x 从器件2的端口0
    • F2838x 从器件2的端口1保持开路/未连接

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我不要求端口、而是要求 TX-RX 连接。

    它适用于定制电路板设计、不 与 TMDSCNCD28388D 相关、但 例如、如果我们采用两 个 TMDSCNCD28388D 并使用标准以太网电缆将其连接、则引脚1连接 到引脚1

    这意味着、您可以进行连接

    TxP_PORT1 (从器件1)至 TXP_PORT0  (从 器件2)

    TXN_PORT1 (从 器件1)至 TXN_PORT0 (从器件 2)

    RXP_PORT1  (从 器件1)至 RXP_PORT0 (从 器件2)

    RXN_PORT1  (从 器件1) tp RXN_PORT0 (从 器件2)

    但在 EtherCAT 文档中、您还可以找到 TX 未连接到 TX 但连接到 RX 的图!  这会造成混淆、我的问题是:这真的很重要吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    对于物理层而言、真正重要的是相互连接的 PHY 信号(电缆之前/之后)。 您展示的第二张图形更适合于我认为的概念理解。

    我建议参考您使用的 PHY 器件数据表、以更好地了解需要进行的 TX/RX 连接。

    最棒的

    Kevin