This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28343:主机串行发送/接收问题

Guru**** 2904430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28335, C2000WARE, TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1121660/tmdsdock28343-issue-with-serial-send-recieve-with-host-computer

器件型号:TMDSDOCK28343
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28335C2000WARETMDSCNCD28335

您好!  

我一直在尝试对 TMDSDOCK28335上的 F28335控制卡进行编程、以便通过 SCI 从计算机接收信号并将经过处理的信号发送回计算机。 不幸的是、我没有接收到任何信号。 或者、我可能无法将其发送到电路板。 我想问这个硼上是否有任何需要遵循的 JP 配置来启用此通信。f28069M 具有 JP 配置来启用串行发送/接收。  

如果能就这一问题提出任何建议/提示,我将不胜感激。

谢谢!

我一直在使用 Simulink 对电路板进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    根据 F28335 controlCARD 信息表:

    注:此处有一个排印错误。 这意味着" DIM-100插座的引脚2和52 "。  

    每个 C2000 DIMM100实验板套件概览

    参考:

    • C28335控制卡信息表和原理图位于 C2000ware 中: \boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335
    • DIM100集线站文件(包括原理图)位于 C2000ware 中:  \boards\ExperimentterKits\DockingState_DIM_100引脚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以在 C2000ware 中使用以下 SCI 示例:

    <c2000ware_install_folder>\device_support\f2833x\examples\sci_echoback

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马丁内斯先生、您好!

    感谢您花时间对此做出响应。  我试过这个。 但它不起作用。  

    请查看此图。 突出显示的器件是 J9。 我尝试运行连接 J9引脚的程序、但仍然没有结果。  

    为了便于您参考、我还将附加我尝试在此处运行的 Simulink 模型图像。

     

    该程序旨在通过 SCI 向电路板发送一个正弦波、并接收一个相同的缩放形式。  


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此应用手册、该手册将指导您完成调试过程。

    https://www.ti.com/lit/an/spracf0a/spracf0a.pdf

    具体而言、请查看第4.2节(JTAG 调试流程)、第5步。

    我还建议您使用 CCS 加载前面重点介绍的 SCI 示例。 这将帮助您缩小问题范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    抱歉、图片是后来拍摄的、因此没有显示该港口。 我没看到。 所有端口均已设置和确认。 不管用。 我想知道我是否以错误的方式连接 J9。 在部署固件模型之前,需要将两个引脚连接在一起,不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、

    您只需在 J9上放置一个分流器。 您可以将分流器留在此处、无需接通和断开。 通过 USB 连接到 SCI 端口。  

    由于您确实看到了 PC 上的端口、我想知道您的 Simulink 设置是否存在问题。 要确认这一点、请安装并使用 CCS 加载我之前提到的 C2000ware 示例。 CCS 不使用或依赖于 Simulink。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、如前所述、您还需要在 controlCARD 上将 SW1设置为 ON。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨!

    这正是我所缺少的。 我也找到了一篇详细的文章。 此处: C2000的 SCI 设置

    现在、我将得到一个非常嘈杂的信号。 不过、我将对此进行调查。 此主题的问题已解决。

    谢谢!