This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:用于 EVM 的交流适配器

Guru**** 2932880 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, TMDSHSECDOCK, TMDSFSIADAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115886/tms320f28388d-ac-adapter-for-evms

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388DTMDSHSECDOCKTMDSFSIADAPEVM

你(们)好

  

我的客户正在考虑使用 TMDSCNCD28388D +TMDSHSECDOCK +TMDSFSIADAPEVM 进行评估。
为了给每个 EVM 供电、他们正在考虑向 TMDSHSECDOCK 输入5V 电压。
是否 有任何推荐的交流适配器?
或者、要选择一些交流适配器、您是否知道需要多少 W 的功率?

 

谢谢、此致、

Tsurumoto。