This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:AD 模块问题

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1122356/tms320f28377s-ad-module-issue

器件型号:TMS320F28377S

各位专家:

一些程序在客户写入并使用 JTAG 在 DSP28377S 中进行编程后执行。 但确实奇怪。 客户从其 TMS320F28377S 中删除 JTAG 后 、AD 模块无法正常工作。 请提供建议。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    不应依赖 ADC 和 JTAG。  我怀疑代码本身没有按客户的预期执行、因此 ADC 甚至可能无法设置。  当从调试转向尝试独立运行时、可能会发生这种情况。  

    我会要求客户在 C2000Academy 中查看此示例、尤其是从闪存运行部分、以确保他们已完成必要的步骤、以便独立运行

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AWcalNpG0WuEO-pkoSxqtw__jEBbtmC__LATEST

    最棒的

    Matthew