请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 各位专家:
一些程序在客户写入并使用 JTAG 在 DSP28377S 中进行编程后执行。 但确实奇怪。 客户从其 TMS320F28377S 中删除 JTAG 后 、AD 模块无法正常工作。 请提供建议。 谢谢你。
此致、
Gerald
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
一些程序在客户写入并使用 JTAG 在 DSP28377S 中进行编程后执行。 但确实奇怪。 客户从其 TMS320F28377S 中删除 JTAG 后 、AD 模块无法正常工作。 请提供建议。 谢谢你。
此致、
Gerald
Gerald、
不应依赖 ADC 和 JTAG。 我怀疑代码本身没有按客户的预期执行、因此 ADC 甚至可能无法设置。 当从调试转向尝试独立运行时、可能会发生这种情况。
我会要求客户在 C2000Academy 中查看此示例、尤其是从闪存运行部分、以确保他们已完成必要的步骤、以便独立运行
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AWcalNpG0WuEO-pkoSxqtw__jEBbtmC__LATEST
最棒的
Matthew