This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:整数除法问题

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1122212/tms320f28027-integer-division-issue

器件型号:TMS320F28027

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

uint16_t a =310、b=750、c=0;

C=a*2/(b-50);

执行上述程序需要多少个周期? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    在 F28027器件上、这需要22个周期。  我不确定这里的点、因为这是整数数学 c 将返回0。

    如有需要、请查看下面的 ASM

    最棒的

    Matthew