This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:I#39;m 查找 TMS320F28388D 控制卡的电流环路和 FOC 示例程序。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMDXIDDK379D, C2000WARE, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1121746/tms320f28388d-i-m-looking-for-a-current-loop-and-foc-sample-program-for-the-tms320f28388d-control-card

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: TMDXIDDK379DC2000WARETMDSHSECDOCK

尊敬的先生

我正在寻找 TMS320F28388D 控制卡的电流环路和 FOC 示例程序。
C2000电机控制 SDK 中有一个名为"TIDM_02006_multi_axy_drive documentation"的示例程序、但电流环路和 FOC 在 F28004x 上运行、这不是我所期望的。

是否有与 TMS320F28388D controlCARD 配合使用的电流环路和 FOC 示例程序?

此致

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 以下链接下载并安装适用于 C2000 MCU 的 MotorControl 软件开发套件(SDK)。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK http://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    查找并导入  CCS 中的项目"FCL_f2838x_tmsdxiddk_CPU1"、此项目是一款基于 F28388D controlCARD 且具有电流闭环的传感 FOC。

    C:\ti\c2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00\solutions\tmdxiddk379d\f2838x\ccs\sensored_foc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我忘记解释我的硬件配置了。

    我的硬件是 F28388D 控制卡和 TMD SHSEC 扩展坞。

    此样片已使用 TMDXIDDK379D 进行评估、是否适用于 TMDSHSECDOCK?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 您可以在 CCS 中将工程导入为参考代码、但无法按照指南中的说明运行电机。