您好!
我运行的是一个交流/直流转换器、它使用全桥逆变器和全桥整流器。 转换器中的所有这四个半桥(两个逆变器半桥和两个整流器半桥)需要以50%的占空比运行、并且它们之间的相移应根据线路周期电压进行调制、以实现转换器的 PFC 运行。 为此、我将使用 ePWM 1 - 4、并从查找表加载这些 ePWM 的 TBPHS 值、该表存储相对于线路电压的相移值。 下图显示了分别由 ePWM 1-4驱动的所有半桥(1至4)的开关节点电压波形。

这些半桥2至4的相移在以下范围内相对于半桥1有所不同:
半桥2:80度至180度
半桥3:60度至265度
半桥4:220度至270度
半桥1、2和4在整个过程中正常开关、但在某些区域、半桥3在线路周期内以超过50%的占空比进行开关、有时该半桥的相移也不符合预期。 每次在半桥3的占空比出现这种奇怪行为之前、我还观察到半桥3的周期比一个周期的预期值长、如下所示。

我们非常感谢为缓解这一问题而提出的任何意见或建议。
谢谢。