This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:如何删除复位

Guru**** 2927040 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1122078/tmdscncd28335-how-to-remove-reset

器件型号:TMDSCNCD28335
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTMS320F28335

大家好、

我们需要您在以下客户问题上提供帮助。 我代表客户发布。  

我在使用坞站 USB Emu R3连接控制卡的情况下运行了一些测试。 控制卡已连接至我的 PC、并且我的 PC 开始具有低功耗(进入低功耗模式)。 我连接了 PC 充电器、插座上有一个火花(我的充电器发生了几次火花)、但之后控制卡卡卡卡卡处于复位模式、并要求我使用此错误将其取出:

构建步骤#3 (make)中出错:使进程退出代码2:
"C:/ti/uniflash_7.2.0/dslite.bat"--闪存--config=.\output_TI2833x\uniflash.ccxml .\output_TI2833x\Buck_Controller.out -u
执行以下命令:
>"C:\ti\uniflash_7.2.0\desktopdb\content\TIC扩音器\win\ccs_base\DebugServer\bin\DSLite" flash --flash --config=.\output_TI2833x\uniflash.ccxml .\output_TI2833x\Buck_Controller.out -u

有关更多详细信息和示例、请参阅《UniFlash 快速入门指南》。

错误:C28xx:CPU 复位失败:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)
错误:C28xx:读取寄存器 PC 时出现问题:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)
错误:C28xx:读取寄存器 ST1:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)
错误:C28xx:GEL:执行 OnReset (-1)时出错:目标无法读取寄存器 ST1
AT (ST1&~(0x0100))[F28335.GEL:322]
在 C28x_Mode ()[F28335.GEL:38]
在 OnReset (-(1))时
错误:C28xx:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:重置失败:retcode=-1
在 GEL_Reset ()[F28335.GEL:96]
在 OnTargetConnect()
错误:C28xx:读取寄存器 ST1:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)
INFO:C28xx:闪存编程器:警告:已配置的器件(TMS320F28335)与检测到的器件()不匹配。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。
错误:C28xx:读取寄存器 ST1:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)
错误:C28xx:CPU 复位失败:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)
错误:C28xx:读取寄存器 PC 时出现问题:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)
错误:C28xx:读取寄存器 ST1:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)
错误:C28xx:GEL:执行 OnReset (-1)时出错:目标无法读取寄存器 ST1
AT (ST1&~(0x0100))[F28335.GEL:322]
在 C28x_Mode ()[F28335.GEL:38]
在 OnReset (-(1))时
错误:C28xx:GEL:调用 OnPreFileLoaded()时出错:复位失败:retcode=-1
错误:C28xx:写入长度为0x1的第1页上的0xae0处的存储器块时遇到问题:(错误-1137 @ 0xAE1)器件保持复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)
错误:C28xx:闪存操作期间发生错误:目标写入0x00000AE0@数据失败
错误:C28xx:写入长度为0x1的第1页上的0xae1处的存储器块时遇到问题:(错误-1137 @ 0xAE2)器件保持复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)
错误:C28xx:闪存操作期间发生错误:目标写入0x00000AE1@数据失败
错误:C28xx:写入长度为0x1的第1页上的0xae2处的存储器块时遇到问题:(错误-1137 @ 0xAE3)器件保持复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)
错误:C28xx:闪存操作期间发生错误:目标写入0x00000AE2@数据失败
错误:C28xx:写入长度为0x1的第1页上的0xae3处的存储器块时遇到问题:(错误-1137 @ 0xAE4)器件保持复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)
错误:C28xx:闪存操作期间发生错误:目标写入0x00000AE3@数据失败
错误:C28xx:写入长度为0x1的第1页上的0xae4上的存储器块时遇到问题:(错误-1137 @ 0xAE5)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)
错误:C28xx:闪存操作期间发生错误:目标写入0x00000AE4@数据失败
错误:C28xx:写入长度为0x1的第1页上的0xae5上的存储器块时遇到问题:(错误-1137 @ 0xAE6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)
错误:C28xx:闪存操作期间发生错误:目标写入0x00000AE5@数据失败
错误:C28xx:写入长度为0x1的第1页上的0xae6上的存储器块时遇到问题:(错误-1137 @ 0xAE7)器件被保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)
错误:C28xx:闪存操作期间发生错误:目标写入0x00000AE6@数据失败
错误:C28xx:写入长度为0x1的第1页上的0xae7上的存储器块时遇到问题:(错误-1137 @ 0xAE8)器件被保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.7.0.00213)
错误:C28xx:闪存操作期间发生错误:目标写入0x00000AE7@数据失败
错误:C28xx:闪存编程器:器件已锁定或未连接。 操作已取消。
错误:C28xx:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
BUCK_Controller.mk:147:目标"下载"的配方失败

失败:文件:.\output_TI2833x\Buck_Controller.out:加载失败。
制造:***[download]错误1.

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果欠压发生在闪存编程期间、密码可能会损坏、在这种情况下、唯一的选择是更换 controlCARD 上的器件(或 controlCARD 本身)。 器件也可能损坏。  

    “停留在复位模式”本身不是问题。 如果您安装了闪存为空的新器件、WD 将保持超时并反复重置器件。 如果发生这种情况、连接到器件的一种方法是在连接时将其保持在复位状态。 如果没有复位开关、则可以使用 SCI 引导模式。