This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:系统配置时钟速度

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1122044/launchxl-f28379d-profile-clock-speed

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

各位专家:

当使用 CCS 的系统配置时钟功能来测量一段代码的持续时间时、它到底使用哪个时钟? 是 SYSCLK、PLLSYSCLK、OSCCLK 还是其他类型的时钟?

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    当您从 BP 运行到 BP 时、系统配置时钟将在激活时测量 C28x CPU 周期。  然后、您可以将其乘以 SYSCLK 周期、以使实际时间过长。

    最棒的

    Matthew