Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
你(们)好
是否可以仅使用 SCIA 引脚更新固件?
例如、GPIO42和 GPIO43。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
你(们)好
是否可以仅使用 SCIA 引脚更新固件?
例如、GPIO42和 GPIO43。
你(们)好、Anu
我喜欢:
GPIO84 - 1、GPIO72 - 0 (SCI 引导)
如果我需要更新固件-只需更新('A'、Haa、H08、……)
如果我需要运行应用程序-那么'A'、00、00。
但有一个问题。 当应用程序运行时、通过 SCIA 的数据流是连续的。 此时、如果控制器重新启动(由于某种故障)、则流中的字符不会自动波特('A')。 因此、我认为控制器调谐到了无法理解的频率。 无法再使用它(既不能重新刷写、也不能启动应用程序)。
该器件是自主的、位于无法直接接触的位置。
如何解决这个问题?
Denis