This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:LCD 接口

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1117191/tms320f28379d-lcd-interface

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARELAUNCHXL-F28379DTMDSCNCD28379D

尊敬的所有人:

我正在努力将 LCD 与 f28379d 连接, 直到现在 为止,我能够分配该引脚并按照所需的 LCD 过程进行操作。 但没有显示任何内容。 可能的错误是我无法理解。

此致

德里什蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drishti、

             您的帖子中没有足够的详细信息可帮助您。 尽管我们很乐意为您解决您对器件外设可能存在的任何问题、但我们很遗憾无法为您提供诸如 LCD 模块等外部外设的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    当然、您能在 F28379D 中指导我完成 USB 主机。 下面是我已遵循的完整过程链接。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1106801/tms320f28379d-usb-host

    此致

    德里什蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我恐怕仍不清楚您的问题是您需要我们提供哪些帮助。 如果您需要有关 USB 主机的帮助、请参阅 C:\ti\c2000Ware_4_00_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\usb 中的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我已经在 c2000Ware_4_00_00_00中尝试了 USB 主机 msc 示例。我可以将其连接到 USB、但 在发出命令时、终端显示 fr_not_readme.Please see the attached image for reference

    此致

    德里什蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drishti、  

    您尝试在哪个板上运行示例? 是定制板还是 Launchpad (Launchxl-f28379d)还是控制卡 (TMDSCNCD28379D)?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    它是 我们 的定制板。

    此致

    德里什蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drishti、

    您能否提供有关电路板和应用的更多详细信息? 使用了器件的哪些外设并与哪些外部组件连接?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    该板包含多个用于 ePWM、ADC、dio、AIO、LED 和 LCD 的 IC、下面提到 的是 USB 和 MCU 卡之间的连接原理图。

    此致

    德里什蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drishti、

    电路板的最终应用是什么?   

    哪些引脚是连接在 MCU 侧的 USB DM 和 USB DP?

    此致

    Siddharth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    我们希望使用 USB 作为电池充电器的笔驱动器、引脚分别为 GPIO 42和43。

    此致

    德里什蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drishti、  

    您能否使用 USB 分析器对 USB 引脚进行跟踪?  

    这将有助于缩小原因范围。

    此致

    Siddharth