This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F:数据问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1121887/tms320f28062f-data-issue

器件型号:TMS320F28062F

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

最初的问题是挂起没有设置为1、但在检查后发现它、这是因为邮箱18未正确设置 ID、因为当邮箱框被设置时、一个32位数据被移入一个16位数据。
(但为什么#18错误、#31正常?)

然后检查寄存器结果、ID 设置正确、邮箱启用、挂起位设置正确、但数据不传输。 逻辑如下、确定数字18挂起为1、并将邮箱数据内部传输到阵列。 检查挂起位是否为1、但无法进入。 在 IF 中、set flag_6010_test 监控器设置为18、一旦输入、它将设置为3、结果始终为18。

客户目前怀疑外部监控待处理为1、但在执行数据传输时清除。 是否有任何方法可以帮助排除此处的问题?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

             它看起来不会跟随32位读取/写入。 对 eCAN 寄存器的所有读取和写入必须为32位。 我已在 www.ti.com/SPRA876中对此进行了说明。  我认为问题出在“if”语句中,该语句没有进行32位的读操作。 将其转换为32位读取应该可以解决该问题。