This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:用于 TMS320F2838xD 的 TI SYS/BIOS (RTOS)或 FreeRTOS 端口

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1120491/tms320f28384d-ti-sys-bios-rtos-or-freertos-port-for-tms320f2838xd

器件型号:TMS320F28384D

您好!

我 正在研究将  TMS320F2838xD 用于 应用。 对于项目、最好使用某种调度程序或 RTOS。

  1. 基于 TI 的 SYS/BIOS 或 RTOS 是否支持此多核 MCU?
    1. 如果是、您可以告诉我们在哪里可以找到相关信息?
  2. 我在官方 FreeRTOS 网站上看不到 C2000的任何端口。 TI 是否正在努力为 C2000 MCU 提供 FreeRTOS 端口?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noah!

    SYS/BIOS 确实支持 F2838x 器件、但 FreeRTOS 现在是我们推荐的 RTOS 选项。 可通过以下链接获取:

    C28x 端口的 GitHub 链接: https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel-Community-Supported-Ports

    C28x 端口演示的 GitHub 链接:  https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Community-Supported-Demos

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Whitney! 希望一切都好!  

    FreeRTOS 是否与 SYS/BIOS 的集成方式一样、在 CCS GUI 中集成良好? (SYS/BIOS 的系统分析和其他指标与 CCS 配合使用的方式)。   

    谢谢

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、目前没有任何 GUI 集成、尽管我想我们已经为它计划了一些附加工具。 我将咨询我们的 FreeRTOS 专家、并告诉您他们是否有任何信息需要添加。

    惠特尼