This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:ePWM 之间的差值发生在 SYNC 之后?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1120348/tms320f280049-the-diff-between-epwm-happen-after-sync

器件型号:TMS320F280049

各位专家、您好!

可以告诉我们 ePWM5和 ePWM6之间的相位差是否增加?

当 ePWM 的时钟源相同时、该差异在 ePWM 同步后是固定的。

"在 ePWM 同步之后"是指处理器下方。

1)   TBCTL2.bit.SYNCSELX = 1;

2)   TBCTL2.bit.SYNCSELX = 0;

因为当 EPWMxSYNCO = CMPC 时、ePWM5发出两次 SYNC 信号、

当 ePWM6是上-下模式时、ePWM6计数器是意外的上计数/下计数行为。

因此、我们需要使用 CMPC 输出一次性 SYNCO 信号。

我们有疑问。 在单次同步之后,ePWM5和 ePWM6之间的相位差是固定的?

我们希望它是固定的、因为 ePWM 的时钟源是相同的。

 

此致、

Hidehiko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko、您好!

    [引用 userid="183915" URL"~/support/microset/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1120348/tms320f280049-the-diff-between ePWM-foce-fy-fy-after 同步"]单次同步后,ePWM5和 ePWM6之间的相位差是固定的?[引用]

    您能否解释一下"固定"是什么意思? TBPHS 中的值是当一个同步发生时将被写入时基计数器(TBCTR)的值。 如果该值保持不变、则应用于 EPWM6的相移应保持不变。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    我的意思是"固定"是稳定的、并且"不会持续下降/增加"。

    例如、不同 DSP 中 ePWMx 的相位差在不断变化

    因为时钟源不同。

    因此、我们可以在 DSP#B 和 DSP#B 之间将它们与 EPWMxSYNCI 和 EWPMxSYNCO 同步

    然而、在同一 DSP 中、ePWMx 的相位差是稳定的。

    换句话说、由于 ePWMx 具有相同的时钟源、因此会保持它们的相位差。

    此致、

    Hidehiko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko、

    [引用 userid="183915" URL"~/support/microset/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1120348/tms320f280049-the-diff-between ePWM-foce-fy-fy-after 同步"]单次同步后,ePWM5和 ePWM6之间的相位差是固定的?[引用]

    只要 TBPHS 值保持不变、ePWM 5和 ePWM 6之间的相位差就应保持不变。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    感谢你的答复。 我明白了。

    Hidehiko